集中購買と分散購買の違いとは?メリット・デメリットと適切な使い分け方

公開日:2026.02.18 更新日:2026.11.09

企業の購買管理において、「集中購買」と「分散購買」のどちらをどのような場面で採用すべきか、頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。それぞれにメリット・デメリットがあり、企業規模や商材の種類によって最適な方法は異なります。
本記事では、集中購買と分散購買の違いを明確にし、それぞれのメリット・デメリット、そして適切な使い分け方について詳しく解説します。自社に最適な購買管理体制を構築し、コスト削減と業務効率化の両立を実現するヒントが得られます。

集中購買とは

集中購買の定義

集中購買とは、企業内の購買業務を特定の部門や拠点に集約し、一元的に管理する購買方式のことです。各部門や事業所が個別に発注するのではなく、購買部門が全社の購買ニーズを取りまとめ、まとめて発注を行います。

具体的には、全国に複数の工場や営業所を持つ企業が、本社の購買部門で全拠点の資材や備品を一括購入するようなケースが該当します。購買窓口を一本化することで、購買プロセスの標準化と効率化を図ることができます。

集中購買の目的

集中購買を導入する主な目的は以下の通りです。

・購買コストの削減

購買量をまとめることでスケールメリットを活かし、サプライヤーとの価格交渉を有利に進めることができます。

・購買業務の効率化

購買プロセスを標準化し、専門部署が対応することで、重複作業を削減し業務効率を高めます。

・内部統制の強化

購買フローを一元化することで、取引の透明性が向上し、不正やコンプライアンス違反のリスクを低減できます。

対義語:分散購買とは

一方、分散購買とは、各部門や拠点が独自に購買活動を行う方式です。現場の担当者が必要に応じて直接発注し、購買の意思決定が各所に分散されています。

中小企業や、各部門の独立性が高い組織でよく見られる形態で、現場の裁量が大きく、迅速な対応が可能という特徴があります。ただし、全社的な購買状況の把握が難しくなるという課題も抱えています。

集中購買の最適化について知りたい方向けの資料はこちら

購買コスト削減に効く集中購買~メリットを活かしデメリットを補完する最適な運用方法とは~>無料ダウンロード

集中購買のメリットとデメリット

集中購買のメリット

1. コスト削減

集中購買の最大のメリットは、大幅なコスト削減が期待できる点です。

集中購買を導入することで、各拠点の購買量を統合できるため、購買ボリュームによるスケールメリットが生まれます。これにより、大量購入による単価削減が実現可能です。また、まとまった発注量によって価格交渉力が向上し、サプライヤーとの交渉を有利に進めることができます。さらに、全社の購買データを一元管理することで、コスト削減余地の発見が容易になり、重複購入や割高な調達を発見し、改善につなげやすくなります。

2. 内部統制の強化

全ての購買履歴を一元管理できるため、監査対応や不正防止に効果的です。集中購買では、標準化されたプロセスにより購買フローが一元化されるため、承認フローが明確になりガバナンスが強化されます。また、全ての購買履歴を一元管理できるため、取引の追跡可能性が確保され、監査対応や不正防止に効果的です。

集中購買のデメリット

1. 購買の柔軟性の低下

集中購買では承認プロセスが増えるため、現場が急に必要とするものを迅速に調達することが難しくなる場合があります。緊急時の対応や、現場特有のニーズへの対応が遅れるリスクがあります。

2. 購買管理部門の負担増加

全社の購買業務が一部門に集中するため、購買部門の業務負担が大幅に増加します。人員不足になると、発注遅延や対応品質の低下を招く可能性があります。

3. 供給リスクの集中

特定のサプライヤーに発注を集約した場合、そのサプライヤーからの供給が途絶えると、全社の業務に影響が及ぶリスクがあります。

分散購買のメリットとデメリット

分散購買のメリット

1. 現場のニーズに合わせた柔軟な購買が可能

  • 必要なものが見つけやすい:現場の担当者が直接選定するため、実際のニーズに最も合った商材を選べます。
  • 納期が早い:承認プロセスがシンプルなため、発注から納品までのリードタイムを短縮できます。
  • 必要な際に手に入る:緊急時や突発的なニーズにも即座に対応できます。

2. 購買管理部門の発注負担を抑えられる

購買業務が各部門に分散されるため、中央の購買部門に業務が集中せず、組織全体として業務負荷を分散できます。

分散購買のデメリット

1. 購買が不透明になり、不正等のリスクが上がる

各部門が独自に購買を行うため、全社的な購買状況の把握が困難になります。不適切な購買や不正取引が発生しても発見しにくく、内部統制上のリスクが高まります。

2. ボリュームメリットによるコスト削減が利かせづらい

各部門が小ロットで個別に購入するため、スケールメリットを活かせません。同じ商材を複数の部門が別々に、異なる価格で購入しているケースも多く、全社的には非効率でコスト高になりがちです。

3. 要求部門の購買方法によっては、業務工数が無駄にかかる

要求部門ごとに購買をすることにより、購買方法の統一が利かせづらく、購買方法の非効率・工数過多が生じているケースもあります。

例えば、建設現場にて資材が必要になるたびにホームセンターに往復2時間買い出しに行っている、外食店舗にて消耗品が切れるとコンビニに走って買いに行っている…など、「買いに行く工数」により本来の業務時間が減ってしまうという課題が現場で生じているケースも多々あります。特に現場の人手不足が深刻な業界では、これは大きなリスクとなります。

集中購買を使うべきポイント・分散購買との使い分け

集中購買が向いている商材の特徴

以下のような特徴を持つ商材は、集中購買に適しています。

  • 購買ボリュームが多い商材:事務用品、工具、消耗品など、全社で定期的に大量に使用するもの
  • 標準化が可能な商材:仕様が明確で、どの拠点でも同じものが使える商材
  • 価格変動が大きい商材:まとめ買いによる価格交渉効果が大きい商材
  • 高額な商材:設備投資など、慎重な選定と承認が必要なもの
  • サプライヤーが限られている商材:特定メーカーとの取引関係構築が重要なもの

分散購買が向いている商材の特徴

一方、以下のような商材は分散購買が適しています。

  • 少量・多品種の商材:各拠点で使用するものが異なる場合
  • 緊急性の高い商材:即座に必要になることが多い商材
  • 現場特有の専門商材:現場の専門知識がないと選定できない商材
  • 低単価で購買頻度が高い商材:コスト削減効果を、管理の手間が上回ってしまう場合
  • 地域性のある商材:地元のサプライヤーから調達する方が効率的なもの

このように、商材の特性に応じて集中購買と分散購買を使い分けることが、最適な購買管理につながります。

集中購買と分散購買のいいとこどり!カタログ購買で分散購買を一元管理

ここまで集中購買と分散購買の特徴を見てきましたが、双方のメリットをうまく組み合わせた購買方法も注目されています。それがカタログ購買という仕組みです。

カタログ購買とは

カタログ購買とは、企業が事前に承認した商品カタログから、各部門の担当者が必要なものを直接発注できる購買方式です。購買システムに登録された商品カタログの中から選んで発注するため、現場の柔軟性を保ちながら、購買の透明性と統制も確保できます。

カタログ購買のメリット

カタログ購買を導入すれば、以下のような両方のメリットを実現できます。

分散購買の柔軟性

  • 各拠点のユーザーが必要なタイミングで直接発注できる
  • 現場のニーズに即した迅速な調達が可能
  • 購買管理部門の業務負担を軽減

集中購買の統制力

  • 全ての購買データを一元管理し、購買状況を可視化
  • 事前承認されたカタログからの購買により、内部統制を維持
  • 購買データの分析により、コスト削減機会を発見

さらに、カタログ購買では取引先を集約することで、分散購買でありながらボリュームメリットを活かした価格交渉も可能になります。

集中購買の最適化についてさらに知りたい方向けの資料はこちら

購買コスト削減に効く集中購買~メリットを活かしデメリットを補完する最適な運用方法とは~>無料ダウンロード

モノタロウのカタログ購買・集中購買サービス

モノタロウは、様々な購買管理システムへの接続が可能で、既存のシステムに組み込んでカタログ購買を実現できます。2,000万点以上の豊富な商品ラインナップから、企業ごとにカスタマイズしたカタログを作成し、承認ルールや購買権限の設定も柔軟に対応できます。また、「購買管理システムを導入していない」という企業向けには、モノタロウ ONE SOURCE Liteという導入費・運用費無料のEC一体型購買管理プラットフォームをご用意しています。システム導入のハードルなく、すぐにカタログ購買を始めることができ、購買の可視化と統制強化を実現できます。

モノタロウ ONE SOURCE Liteの詳細資料はこちら>ダウンロード

まとめ

集中購買と分散購買には、それぞれメリットとデメリットがあり、商材の特性や企業の状況に応じて適切に使い分けることが重要です。

  • 集中購買:コスト削減と内部統制に優れるが、柔軟性に課題
  • 分散購買:現場対応力に優れるが、コスト増と統制リスクに課題

そして、両方のメリットを享受する方法としてカタログ購買が注目されています。現場の柔軟性を保ちながら、購買の一元管理と可視化を実現し、コスト削減と内部統制強化の両立が可能です。


吉野 珠子

執筆者

吉野 珠子

株式会社MonotaRO エンタープライズプロダクト部門 エンタープライズマーケティンググループ

1社目にBtoBマーケティング支援会社を経て、2023年にモノタロウに入社。購買管理システム事業(大企業連携)のマーケティングとして、営業担当と日々連携しながら大手・中堅企業が直面する課題感や現状を把握し、各業界に向けた解決策の提案コンテンツやイベントの企画を推進している。

こちらの記事もご覧ください

  • 間接材とは?直接材との違い・具体例・管理課題と最適化手法を解説【大企業調査】

    詳細はこちら
  • 調達管理とは?業務フロー・課題・システム化のポイントを徹底解説【大企業調査】

    詳細はこちら
  • コストリダクション(原価低減)とは?コストダウンとの違いと購買部門の実践手法【大企業調査】

    詳細はこちら
一覧にもどる

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください