【2026最新】AI活用で調達部門の「戦略的シフト」を加速させる
~ オペレーショナルな限界を突破し、課題の最前線へ ~

公開日:2026.03.23

現代の調達部門は、地政学的リスク、インフレ、そしてESG対応といった前例のない複合的な課題に直面し、従来の「コストセンター」という役割から、企業の持続的な成長を支える「戦略の要」へと変革を迫られています。しかし、多くの現場では日常の煩雑な事務作業にリソースが奪われ、「戦略的」な活動へのシフトが阻まれているのが実情です。

本記事では、最新のAI技術がいかにして調達業務のオペレーショナルな限界を打破し、担当者が真の戦略的役割—リスク管理やサプライチェーンのレジリエンス強化—に集中できる環境を創出するかを、具体的に解説します。

調達部門が直面する新たな課題

現代の調達・購買部門は、企業の利益を守る「コストセンター」から、持続可能性を支える「戦略の要」への変革を迫られています。しかし、その理想とは裏腹に、立ちはだかる課題も多く、人手が限られる中でより戦略的な取り組みが必要になります。

調達を取り巻く3つの外部要因

  1. 地政学・レジリエンス… サプライヤーの突然の経営破綻や、紛争に伴う物流寸断。もはや「安く買う」こと以上に「確実に届く」体制の構築が最優先課題です。
  2. ESG・脱炭素対応…Scope 3(サプライヤーのCO2排出量)の可視化や、人権デューデリジェンスへの対応など、社会的責任を果たし企業のブランド価値を守るための透明性が求められています。
  3. インフレ・コスト圧力… 原材料価格の高騰が続く中、利益率を維持するためのさらなるコスト削減。もはや従来の手法では絞りきれない限界まで来ています。

このような重要課題・外部要因は、中長期的な取り組みが必要となり、また常に状況が変化するため、知見のアップデートや戦略の柔軟な調整も欠かせません。調達業務は、変化の大きい時代において、まさに難易度を極めている、と言えるでしょう。

重要さを増す戦略業務に集中できない理由

これらの課題に対応するためには、高度な分析と戦略立案の時間が必要です。しかし、実際の調達現場は、日々の「作業」に追われ、戦略的な業務へ割ける時間が限られている、というのも現状でしょう。

時間がかかる業務の例

  • 支出データの収集やデータの整理…データが綺麗に同フォーマットで揃っていない状況から、各所からのデータ収集、中身の不明な支出の確認などがかさみやすくなります。また、少額・多頻度の支出(テールスペンド)の領域においては、データの量が膨大となり、管理しきれないといった事態も考えられます。
  • 検収や支払い対応の確認…対応漏れがないかを確認することは企業として重要ですが、月末・年末に対応に追われやすい業務の一つでもあります。
  • 購買統制・監視…大きな企業であるほど、すべてのデータがそろっていても、人的なチェックや監視には限界があります。多数の購買取引の中にミスや不正の予兆があっても、それをすべて検知するのは人力では難しいのが現状でしょう。

AI活用による業務効率化・最適化を目指す

このような状況に対し、光明となりうるのが最新技術の活用です。従来の購買プロセスを見直してデジタル化していくことはもちろん、昨今ではAIを業務に活用し、効率化・最適化を実現する動きが、調達・SCM等の分野でも見られています。

AIで業務効率化・最適化をすることにより、特に「単純作業」のような仕事が大幅に減ると、より「戦略的な業務」への集中が可能になります。また、AIを上手に使うことにより、戦略的業務でもより大きな成果が出せるようになります。

まさに、下記の図のように、人間が行うべき仕事の中で、戦略的業務に割ける割合がぐっと増える、逆転すると考えて良いでしょう。

では、次の章から、実際に調達業務でAIが活用できうる領域を見ていきましょう。

AI活用による事務作業の自動化とガバナンスの高度化

AIを導入することで、調達業務の「守り」の部分、すなわち事務作業とガバナンスは劇的に変化します。

カテゴリ分析による支出の可視化

AIによる自動分類は、人間が数週間かけて行っていた支出分析を数時間に短縮します。特に、管理が届きにくい「テールスペンド(少額・多頻度の支出)」を可視化することで、隠れたコスト削減の余地を特定。担当者は「データの整理」ではなく、「分析結果に基づいた削減施策の立案」に集中できるようになります。

異常検知によるリアルタイム・ガバナンス

AIは、過去の膨大な取引パターンを学習し、人間の目では見逃してしまうような「異常な取引」を瞬時に抽出します。これは単なる不正防止に留まりません。ミスの予兆を早期に捉えることで、手戻りや余計な調整コストを削減し、強固なガバナンスを低工数で維持することを可能にします。

AI活用による重要資材調達における「交渉の高度化」

AIの真価は、事務効率化を超えた「攻め」の領域、すなわち重要資材や直接材の調達戦略においても発揮されます。

従来の調達交渉は、担当者個人の「勘と経験」に依存する部分が少なくありませんでした。そこにAIを活用することで、「データの収集」と「高度な分析」が可能になり、「データを根拠とした交渉」を再現性高く実現できるようになります。

具体的に、AIからデータ分析をして交渉材料に活かすには、下記のような活用方法が考えられます。

  • 多角的なシミュレーション: 過去の価格推移、現在の市況、サプライヤーの経営リスク、さらには物流遅延の可能性までを統合して解析
  • 最適解(シナリオ)の提示: 「コストを優先した場合のリスク」や「供給継続性を優先した場合のコスト増」など、複数の調達シナリオを提示します

AIが「情報の収集・分析」を担うことで、担当者の役割は単なる情報収集から「AIが提示した選択肢から、経営戦略に合致する判断を下す」といった高度なものへと変化していきます。価格変動の要因も激しい昨今、より根拠のある価格交渉ができることは調達の強みにもなります。データに基づいた確かな根拠を持つことで、サプライヤーとの交渉はより戦略的で建設的なパートナーシップ構築の場へと進化するのです。

展望 戦略的調達への完全なるシフト

AIの活用によってオペレーショナルな業務から解放され、浮いたリソースをシフトしていくことで、調達部門は真の「戦略的役割」を果たすことができます。

余剰となったリソースは、サプライヤーのCO2排出量監視といったESG対応や、予期せぬ事態に備えたサプライチェーンのレジリエンス(回復力)強化へと振り向けられます。これこそが、AI導入の先にある真のゴールです。

AIは魔法の杖ではありません。しかし、調達部門が企業の競争力を左右する「戦略の要」へと変貌を遂げるための、強力なエンジンであることは間違いありません。あくまで手段としてですが、自社の実態に合ったより良い活用方法を考えてみてはいかがでしょうか。


吉野 珠子

執筆者

吉野 珠子

株式会社MonotaRO エンタープライズプロダクト部門 エンタープライズマーケティンググループ

1社目にBtoBマーケティング支援会社を経て、2023年にモノタロウに入社。購買管理システム事業(大企業連携)のマーケティングとして、営業担当と日々連携しながら大手・中堅企業が直面する課題感や現状を把握し、各業界に向けた解決策の提案コンテンツやイベントの企画を推進している。

こちらの記事もご覧ください

  • SRM(サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント)とは?購買全般の重要性と「間接材版SRM」で見る実装ガイド

    SRM(サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント)とは?購買全般の重要性と「間接材版SRM」で見る実装ガイド

    詳細はこちら
  • 購買管理とは?5原則・業務フロー・改善方法をわかりやすく解説

    詳細はこちら
  • 地場商社と共存する「購買の複線化」とは?
    BCP調達でリスクに備える方法

    詳細はこちら
一覧にもどる

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください